This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:TI-MAC 是否支持 Mac 安全中的 AES-CTR。

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624182/cc2630-does-ti-mac-support-the-aes-ctr-in-mac-security

器件型号:CC2630

你好。

我将 CC2630与 TI-MAC 1.4.2搭配使用。

我想知道 TI-MAC 可以支持 AES-CTR 加密模式。

如果可能、请告诉我如何使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    TI-MAC 1.5.2仅支持 AES CCM 模式。

    此致、
    Hector