This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/624078/rtos-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试从中央设备(Windows PC)上的多个 CC2650 BLE 器件读取数据。 目前、我正在尝试实施一个系统、其中所有 CC2650器件都会持续广播数据、而中央器件会读取所有这些数据。 但是、这些传感器将位于大小为~ 200m x 200m 的室内区域。 我对这些 BLE 器件的范围持怀疑态度。 是否有通过 BLE 实现此类系统的任何选项、或者我是否应该改用6LoWPAN 协议?  

谢谢

Saandep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要更远距离的 BLE、我建议您使用 CC2640R2、即 BLE5可用于远距离模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈! 但我还需要这些器件由电池供电。 目前、我看不到任何基于 CC2640R2且可由电池供电的 TI 器件(类似于 sensortag)。
    此外、对于室内 BLE5、100-150m 的实际距离是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 github.com/.../ble5apps 上参阅 CC2640R2的 longrange_peripheral 示例 。 它可以由电池供电。 至于室内150米、这取决于有多少堵墙以及墙的材料。 您必须进行测试才能知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 您是否意味着 LaunchPad 可以由电池供电? 或者、我能否在基于 CC2650的 sensorstag 上使用这些远距离应用?