This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622818/cc2531emk-cc2531emk

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件: CC2531、 CC2650RC

大家好

很难将 CC2531EMK 连接到数据包监听器。

CC2531的显示方式与图片中所示不符。

目前正在使用 CC2650RC 和 CC2531、如下图所示、通信良好。 因此我尝试显示接收数据包、但它不会出现。

目前 CC2531的固件为'zrc_audio_CC2531_dongle_sbl.hex' 如果您知道问题的原因、请回答。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试将监听器固件刷新回 CC2531 USB 软件狗并查看其是否返回。 如果您安装了数据包监听器、监听器十六进制文件位于 C:\Program Files\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general \firmware。