This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:Z-tool 未检测到任何器件。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK, CC2538, CC2592, CC2590, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622486/cc2538-cc2592emk-z-tool-does-not-detect-any-device

器件型号:CC2538-CC2592EMK
主题中讨论的其他器件: CC2538CC2592CC2590Z-stackCC2538DK

您好!

我正在使用 smarttrf06板处理 cc2538-cc2592emk。

我已 在 cc2538-cc2592emk 上使用 SBL.hex 上传了 cc2538znp。 并将其连接到 smarttrf06板。

我想在 z-tool 的帮助下设置基本 ZigBee 网络。

但是当我将 smarttrf06板连接到 PC 时, z 工具无法检测到设备。 如果我在 z-tool 中执行扫描器件操作、则会显示未找到器件。

请指导我如何继续。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试通过添加"x"(如"xHAL_UART=true")来禁用"HAL_UART=true"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现可以通过使用"***"替换"make_CRC_Shdw"并在编译选项中禁用"HAL_UART=true"来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试了这两个选项、但它仍然没有检测到器件-
    编译时间标志如下定义-

    xHAL_UART_USB
    xUSB_Setup_MAX_Number_of_interfaces=5
    xHAL_SPI=true
    xHAL_UART=true
    BDB_Finding_Binding_Capability = 0
    TC_LINKKEY_JOIN
    ewarm
    CC2538_use_alternate_interrupt_map=1
    CC2538ZNP
    ZNP_ALT
    xPOWER_Saving
    Feature_system_stats
    Feature_reset_macro
    ZDNWKMGR_MIN_Transmissions = 0
    MT_UART_DEFAULT_O溢=假
    ASSERT_RESET
    xMAKE_CRC_Shdw
    SBL_CLIENT
    ZCL_READ
    ZCL_discover
    ZCL_WRITE
    ZCL_BASIC
    HAL_PA_LNA_CC2592
    假_CRC_Shdw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 HAL_PA_LNA_CC2592定义有问题。 您必须在 hal_board_cfg.h 中添加以下红线才能使其正常工作。

    (笑声)

    /*------ 射频前端连接初始化--- *
    #if defined HAL_PA_LNA || defined HAL_PA_LNA_CC2590 || defined HAL_PA_LNA_CC2592
    extern void MAC_RfFrontendSetup (void);
    #define HAL_Board_RF_F前端_Setup() MAC_RfFrontendSetup()
    其他
    #define HAL_Board_RF_前端 设置()
    #endif

    (笑声)

    #ifdef HAL_PA_LNA ||定义了 HAL_PA_LNA_CC2592
    #define HAL_Board_PA_LNA_init() st (GPIOPinTypeGPIOOutput (HGM_base、HGM_PIN);)
    其他
    #define HAL_Board_PA_LNA_init ()
    #endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-tool 仍未检测到任何设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试连接 ZNP HEX。

    e2e.ti.com/.../CC2538ZNP_2D00_with_2D00_SBL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试了附加的 hex 文件、但 z 工具仍然无法检测到任何器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将波特率设置为115200并将握手设置为无?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 Z-Stack 3.0.1文件夹中使用 ZTool? 我测试该十六进制文件、它在 CC2538-CC2592EMK 上工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 M、使用 z-tool 形式 z-stack 3.0.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我一张图片、说明如何将 CC2538DK 连接到您的桌面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用闪存编程器2将随附的十六进制文件下载到 CC2538?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新启动您的桌面和 CC2538以重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已重新启动 PC、但 z 工具仍无法检测到我的设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想法不好。 尝试使用 ZNP Debug 项目对其进行测试和调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 TeamViewer,则我可以使用 TeamViewer 共享屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法用这种方式提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除 z-tool 中的 COM 端口设置外、是否还需要任何其他设置。

    在 z-tool 的帮助中,提到了使用 z-tool 的步骤。在中,下面提到了一个步骤-

    "打开设置并设置运行环境和首选项。"

    这里要设置哪些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我回答的、所有内容都是正确的、并根据您的屏幕截图进行设置。 我建议您使用 ZNP 调试项目对其进行跟踪和调试。