This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:用于协调器的 ZigBee pro 安全链路密钥十六进制文件。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622313/cc2538-cc2592emk-zigbee-pro-secure-link-key-hex-file-for-coordinator

器件型号:CC2538-CC2592EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538CC2592Z-stack

您好!

是否有人可以为1 ) cc2538+cc2592作为协调器2) cc2538+cc2592作为路由器提供就绪的十六进制文件

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 中有多个示例、您无需指定要测试的内容。 顺便说一下、您为什么不自行构建十六进制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不需要任何特定示例,我只需要路由器和协调器的示例。 我正在尝试使用 EWARM 7.5为 cc2538编译 z-stack 代码、但我遇到一些编译错误、我正在尝试解决该错误、同时我认为如果可以准备好十六进制文件、我可以开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定由 IAR 构建的 Z-Stack 版本和示例? 您看到了什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试在 IAR Workbench for ARM 7.5中为 cc2538打开 z-stack 3.0 GenericApp 示例、但我能够打开它的示例、显示错误-该项目是由较新版本的产品创建的、无法打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 Z-Stack 3.0.1、则应使用 IAR EWARM 版本8.11.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在下载它。