This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520意外断开连接

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/622245/cc2520-cc2520-unexpected-connection-drops

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

大家好、我们正面临使用 SimpliciTI 的两个 CC2520器件之间的点对点连接问题。

我们有一个应用程序已经很长时间了、但现在添加了一些额外的通信流量、连接突然中断。

您是否有输入、可能是什么问题、以及如何对此进行调查?

我从主应用程序中可以看到的唯一错误是发送时 API“SMPL_SendOpt (.)”的返回值,该值返回错误代码 SMPL_NO_ACK。

如果我在不重新启动从器件的情况下重新启动主器件、连接将再次正常工作、因此从器件仍应能够确认链路。

感谢你的帮助。