This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:中频(IF)

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2590, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1175903/cc2538-intermediate-frequency-if

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2590Z-stack

 cc2538的中间频率(IF)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    我将与设计团队联系、以确定该价值。 我是否可以询问需要该值的原因?

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我们有一个使用 Zigbee 的网络。 器件安装在4米至6米高的灯柱上、所有器件都具有直接可见性、距离在100米或更短。 我们有一个 CC2538 + CC2590前端 CC2538的工作功率为3dBm。 我们测试了更大的功率、但问题相同。

    我提出这一问题的原因是、我们有一些设备在特定的时间段内与网络断开连接、但在夜间所有设备都正常工作、但在白天网络不工作、某些节点完全断开连接。 我们测试了多个器件、并将其从一个正常工作的位置互换到分贝停止工作的位置。 某些位置的设备在特定时间段内始终无法连接。

    我们认为可能会有一些干扰、但我们已经分析了现场(器件级)的所有频谱、并且没有可能在频带中产生干扰的频率。 我们有前端、因此我们认为可能存在一些互调失真、从而使接收器在中频处饱和。

    此致、

    梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    您使用的是什么 Z-Stack 版本、 节点类型是什么(ZC、ZR、ZED、ZNP)?  您是否使用 Smart RF Studio 测试了定制板的802.15.4传输质量、并验证了射频输出电平、以确保它们与预期的配置相匹配?  如果 TX 功率为3dBm、则 CC2590 PA 是多余的、因为 CC2538本身可达到7dBm 的最大输出功率。  您是否有一个监听器日志来捕获网络故障期间的无线行为、您是否可以调试任何设备以确定设备是否无法发送消息?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、你能检查一下吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    如果 TX 可以为零、但也可以通过 MDMTEST1.TX_TONE 寄存器设置为其他值。 您可以使用 SmartRF Studio 读回该值。   有关完整的寄存器说明、请参阅 www.ti.com/.../swru319c.pdf。

    数据速率高达1Mbps 时、RX 为1MHz、如果数据速率为2Mbps、则为0

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我指的是解调器降低接收到的射频信号以对其进行处理的频率。  您所指的寄存器用于传输基带音调、但我看不到 IF 频率的任何值。 我认为这不是可编程值。

    谢谢

    梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅特:

    根据 TRM、对于 TX 来说"如果 MDMTEST1.MOD_IF 为0、则音调叠加在调制数据上、从而使用 IF 有效地进行调制"。

    对于接收、您答对了、它不是可编程值、它不会显示在 TRM 中、但如上所述、如果在高达1Mbps 的数据速率下为1MHz、而对于2Mbps、则为零。