This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-stack 3.0.2上的片段发送不起作用

Guru**** 2828045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1180438/cc2530-fragment-sending-is-not-working-on-z-stack-3-0-2

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

在 Z-STACK 3.0.2上、我的 CC2530无法发送超过82字节的单播 AF-Packet。 但是,如果启用了 APS-security,碎片发送就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    自从您上一个有关此主题的 E2E 主题的主题以来、是否有过任何更新?  是否可以在定义了 AF_EN_SECURITY 的情况下发送碎片化消息?  您能否在 CC13XX/CC26XX 器件上观察到同样的行为?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,AF_EN_SECURITY 仅在将坐标发送到路由器或终端设备时有效。

    2、基于 zstack3.0.2的 CC2530可以在没有 APS 安全保护的情况下接收碎片数据包、但  在没有 APS 安全保护的情况下无法发送碎片数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在论坛上继续本次对话、我已向您发送了一封私人邮件。

    此致、
    Ryan