This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据包监听器:CC2531EMK 使用筛选器选项崩溃的数据包监听器2.18.1

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/758669/packet-sniffer-packet-sniffer-2-18-1-for-cc2531emk-crashes-using-filters-options

器件型号:数据包监听器
主题中讨论的其他器件:CC2531EMK

大家好、

我将 CC2531EMK 与数据包监听器2.18.1搭配使用、当我将其与任何显示滤波器选项搭配使用时、它会突然崩溃。 通常,当它崩溃时,我使用源地址过滤器(模板 SAD=x)。

配置为:

协议: IEEE 802.15.4/ZigBee

CC2531-EMK

Zigbee 2003/2006或2007/PRO、没关系。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您参考 e2e.ti.com/.../699648 并设置 Wireshark、而不是直接使用数据包监听器2.18.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢你的帮助。 您知道吗?此监听器是否具有与 TI 数据包监听器类似的图形模式?

    BR、

    Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您的意思是、如果它具有图形用户界面、但它肯定比 TI 数据包监听器有用得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我想说的是、TI 数据包监听器会自动分离帧字段、Wireshark 不会分离帧字段。 我正在使用基本射频通信、通过数据包监听器、我可以看到整个 MAC 有效载荷(我发送的整个信息以及其他信息)。 使用 Wireshark、此 MAC 有效载荷由其他 Zigbee 字段表示、因此它对我来说不如 TI 数据包监听器有用。 我可以在 Wireshark 中自定义自己的列、以便获得类似的字段信息(PANID、源地址等)、但无法从数据包监听器中找到相同的 MAC 有效载荷字段。 字段结构与数据包监听器不同。 请参阅随附的图像。

    在我的应用中、器件按如下方式发送信息:1字节+其 MAC (8字节)+ 3字节到 MAC 有效载荷。 在 Wireshark 捕获图像中、我可以看到选择字段"Zigbee 网络层数据"的信息、它正常:00 12 4B 00 06 27 2B B3 1B BC 00 (绿色)。 但问题是、我无法将整个字段添加为一列、我必须选择字段 "Zigbee 集群库帧.Payload"、它仅 将有效载荷数据识别为4B 00 06 27 2B B3 1B BC 00 (蓝色)、 因此、如果我将此字段用作列、一些发送的信息会"丢失"。。 我希望将此数据作为列的原因是、我不需要停止或选择帧来分析 MAC 有效载荷。 我想像数据包监听器那样、在捕获窗口中实时查看整个信息。

    您对如何管理这种情况有什么想法吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是要在 Wireshark 上管理它吗? 如果是、我认为您不能这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。

    那么、TI 是否有适用于数据包监听器崩溃的滤波器显示的补丁?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是我所知道的、数据包监听器已有一段时间没有更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢你的帮助。