This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:中断消耗0.15mA

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/758551/cc2530-interrupt-draws-0-15ma

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2652R

您好!

我注意到、当我按下一个中断按钮时、CC2530在其输入引脚上消耗0.15mA 的电流、如下所示。 我需要使其消耗的电流小于20uA。 我使用的是 ZStack 3.0.2。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    这不能修改、复位电路配置在出厂时是固定的、可以通过软件更改来修改该节点的行为。 我也很难明白为什么这对您来说很重要、您能解释一下为什么这很重要吗?

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所说的是通用输入引脚、而不是 RST。

    我需要最大程度地降低电流消耗以节省电池电量- SW 将持续按下很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该反转 SW 和 R1位置以节省电力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄建建议是否有帮助?

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 R1、我使用大约1M、因此如果我交换 SW 和 R1位置、中断将无法接收足够的电流-因此中断将不再工作。 我可以放置的最大电阻器为~20k -但这会消耗过多电流。 因此、该解决方案不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    我认为我们无法在这个主题上提供任何改进、因为我在信中写道、复位电路是不可编程的。 您是否尝试过我们的新器件之一? CC2652R 或许可以提供您所需的解决方案。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 R1、我使用大约1M、因此如果我交换 SW 和 R1位置、中断将无法接收足够的电流-因此中断将不再工作。 

    这很奇怪... 我可以使用电路中的1M 电阻使其工作。