请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R 主题中讨论的其他器件:CC2520、 CC2630
到目前为止、我们使用的是 CC2520、并希望迁移到 CC2652。
我们能否获得一个简单的 IEEE802.15.4 Tx/Rx 示例项目而不考虑任何 RTOS 的复杂性、从而加快迁移速度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.