This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:适用于 CC2652的简单 Tx/Rx 示例项目

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/759008/cc2652r-simple-tx-rx-example-project-for-cc2652

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2520CC2630

到目前为止、我们使用的是 CC2520、并希望迁移到 CC2652。

我们能否获得一个简单的 IEEE802.15.4 Tx/Rx 示例项目而不考虑任何 RTOS 的复杂性、从而加快迁移速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看来、定于2019年1月发布的 CC13x2/CC26x2 SDK 的下一次更新中将包含 nortos 数据包 TX/Rx 示例。


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2630是否有任何 EasyLink 发送/接收? 因此、我可以为 CC2652更改它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已下载 tirtos_cc13XX_cc26XX_2_21_00_06并解压缩到 C:\ti 下的文件夹中
    并按照 IAR7.2 for ARM 中标题为"在 IAR 嵌入式工作平台中创建 TI-RTOS 应用"的 wiki 页面中所述的步骤进行操作。

    但是、当我在启用 Tools > Configure Custom Argument Variables 后重新打开 IAR 时、

    在、集成解决方案/德州仪器/示例下、示例链接未打开、但弹出一个调试窗口以在脚本中进行调试。 单击"否"按钮时、它会打开链接页面、但没有任何链接(仅标题)。

    我还尝试在空项目中添加 EasyLink Tx 文件,并尝试构建显示构建时间错误的文件,例如无法打开源文件 XDC/std.h。
    如何继续? 是否有任何 READYMade IAR 项目文件夹可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 CCS 中使用 CCS 和 Resource Explorer 导入 EasyLink TX/RX 示例以进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试这个。
    同时、是否可以使用不带 TI-RTOS 的射频收发器发送/接收?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,没有 TI RTOS,TI 就不会提供此类示例。