This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2530:样片热状态

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/759167/compiler-cc2530-samplethermostate

器件型号:CC2530

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、新年快乐!

我想 用 AF_DataRequest 函数将特定数据从协调器发送到 Enddevice (如  :char buffer[4]=[1234];) ,但我找不到合适的群集 ID,以及如何定义其他参数( *transID、 afAddrType_t *dstAddr、 PointendDesc_t *srcEP……) 在 AF_DataRequest 中

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 GenericApp、其中显示了如何使用 AF_DataRequest。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面的第2部分显示了这方面的一个示例:
    dev.ti.com/.../


    此致、
    Toby