This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何将 Z-Stack 与 Raspberry PI 3搭配使用、将 CC2530板用作 HAT (Raspberry PI 3之上的附加硬件板)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/755968/cc2530-how-to-use-z-stack-with-raspberry-pi-3-with-cc2530-board-as-a-hat-an-additional-hardware-board-on-top-of-raspberry-pi-3

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

 

此主题主要用于解决与使用 Z-Stack 在通过 SPI 接口连接到 CC2530板(作为 HAT 连接)的 Raspberry PI 3上运行相关的混淆问题。 有两个选项可用于构建 Z-Stack、并在 Z-Stack 中使用 Zigbee 协调器的示例应用。 CCS 或 IAR Embedded Workbench。 我更喜欢使用 IAR 嵌入式工作平台来构建 Zigbee 协调器应用、以便与终端设备配对。  

所以,我的疑问是:

1.我是否需要在 Raspberry PI 上安装 IAR Workbench 来构建 Zigbee 应用? 如果是,我如何做到这一点? 任何参考文档或指向 TI 网站的链接都非常适合我

2. 我是否也可以主要使用 Z-Stack Linux 网关与设备配对和从终端设备传输数据? 我从不同的在线链接中了解到、我将能够为 Raspberry PI 构建应用程序、这对我来说将会更加简单。

能否有人能帮助我理解以上两点中哪一项对我来说更容易、请分享我可以通过的任何链接。

非常感谢您的观看。

此致、

Mohit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAR 只能在 Windows 系统上安装来构建和调试 CC2530器件。
    2.是的、您可以使用 Z-Stack Linux 网关与设备配对并从终端设备传输数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    非常感谢您的回答。 我将使用 Z 协议栈源 Linux 网关与 Raspberry PI 上的终端设备配对。

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    从何处可以获取 Z-Stack Linux 网关的源代码?

    从早期的 e2e 帖子中、源代码已在以下链接中发布:

    www.ti.com/.../z-stack-archive

    上述链接安装程序中的链接:Z-STACK-LINUXE-GATEWAY:Z-StackTmLinux Ubuntu Gateway 是否包含源代码?

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、安装程序包含源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    您能帮助我解决此问题吗: e2e.ti.com/.../758220。

    它是此帖子的后续主题。

    圣诞快乐!

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经尝试在该主题中为您提供帮助。