请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2520 大家好、
我的客户在 CC2520中进行设计、他们遇到了问题。 请参阅以下内容:
我的 CC2520和 ESD 有问题。
在最近的一些测试中、我们意识到 ESD 会导致无线电进入未知状态–SPI 通信似乎继续正常、但无线电不发送或接收任何内容。
由于来自无线电的状态字节仍然正常、我们无法从主机器件识别此未知状态。
FSM 状态可从 FSMSTAT0寄存器中读取、尽管参考手册对此提出了建议、但这可能会有所帮助。
谢谢、
Brian