This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:导致未知状态的 ESD

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/756764/cc2520-esd-causing-unknown-state

器件型号:CC2520

大家好、  

我的客户在 CC2520中进行设计、他们遇到了问题。 请参阅以下内容:

我的 CC2520和 ESD 有问题。

在最近的一些测试中、我们意识到 ESD 会导致无线电进入未知状态–SPI 通信似乎继续正常、但无线电不发送或接收任何内容。

由于来自无线电的状态字节仍然正常、我们无法从主机器件识别此未知状态。

FSM 状态可从 FSMSTAT0寄存器中读取、尽管参考手册对此提出了建议、但这可能会有所帮助。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在大多数情况下、不应使用 FSMSTAT0中的信息、但可能会证明它对调试很有用。

    客户是如何设计 ESD 保护的?


    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我补充另一个令人不安的细节。 ESD 测试会导致器件进入这种奇数状态、但器件上没有任何永久性损坏。 重启电源可以解决该问题、直到引脚再次受到电击。 即使在对讲机上执行重置线路也可以解决此问题、直到再次应用 ESD。

    令他们不安的是、如果状态字节无例外地返回、他们将永远不会知道对讲机(空中侧)是否正在执行其任务。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们在引脚上添加了 ESD 二极管、没有任何影响。

    您是否需要此测试的范围来了解器件可能发生的情况?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果可能、请提供范围和设置。

    这听起来像是发生了某种延迟事件。
    此外、请注意数据表中记录的绝对最大额定值。
    本文档的天线电路保护可能也很有用: www.ti.com/.../sszb130c.pdf