This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 SPI 从模式问题...

Guru**** 2751705 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/755723/cc2538-cc2538-spi-slave-mode-problem

器件型号:CC2538

您好!

我想将 CC2538 SPI-0端口用作从接口。 要尝试 SPI 从模式输出、我已按照以下方式修改了提供的 SPI 主器件示例:

内部
main (空)

   uint32_t pui32DataTx[NUM_SSI_DATA];
   uint32_t pui32DataRx[NUM_SSI_DATA];
   uint32_t ui32Index;

   //
   //将时钟设置为直接从外部晶振/振荡器运行。
   //(无外部32k osc、无内部 osc)
   //
   SysCtrlClockSet (false、false、SYS_CTRL_SYSDIV_32MHz);

   //
   //将 IO 时钟设置为与系统时钟相同
   //
   SysCtrlIOClockSet (SYS_CTRL_SYSDIV_32MHz);
  
   //
   //设置用于显示消息的串行控制台。  这是
   //仅用于此示例程序,SSI 操作不需要。
   //
   InitConsole();
   
   //
   //在控制台上显示设置。
   //
   UARTprintf ("SSI ->\n");
   UARTprintf (" 模式:SPI\n");
   UARTprintf (" 数据:8位\n");

   //
   //必须启用 SSI0外设才能使用。
   //
   SysCtrlPeripheralEnable (SYS_CTRL_Periph_SSI0);

   //
   //在配置模块之前禁用 SSI 功能
   //
   SSIDisable (SSI0_BASE);

   //
   //将 IO 时钟设置为 SSI 时钟源
   //
   SSIClockSourceSet (SSI0_BASE、SSI_Cock_PIOSC);

   //
   //对于本示例,SSI0与 PA2-PA5一起使用。  实际端口和引脚
   //您的器件上使用的可能不同、请参阅数据表以了解更多信息
   //信息。  GPIO 端口 A 需要启用、以便可以使用这些引脚。
   // TODO:将其更改为您正在使用的 GPIO 端口。
   //
   //为端口 A2、A3、A4和 A5上的 SSI0功能配置引脚复用。
   //如果您的器件不支持引脚复用、则无需执行此步骤。
   // TODO:更改此选项以选择您正在使用的端口/引脚。
   //

   IOCPinConfigPeriphInput (Example_GPIO_SSI_base、Example_PIN_SSI_CLK、
                            IOC_CLK_SSI_SSI0);    

   IOCPinConfigPeriphInput (Example_GPIO_SSI_base、Example_PIN_SSI_FSS、
                            IOC_SSIFSSIN_SSI0);
   
   IOCPinConfigPeriphOutput (example_GPIO_SSI_base、example_PIN_SSI_TX、
                            IOC_MUX_OUT_SEL_SSI0_TXD);    
   
   IOCPinConfigPeriphInput (Example_GPIO_SSI_base、Example_PIN_SSI_RX、
                           IOC_SSIRXD_SSI0);    
   //
   //配置 SSI 引脚的 GPIO 设置。  该函数也会提供
   将这些引脚的//控制到 SSI 硬件。  请参阅中的数据表
   //查看每个引脚分配的函数。
   //引脚分配如下:
   //     PA5 - SSI0Tx
   //     PA4 - SSI0Rx
   //     PA3 - SSI0Fss
   //     PA2 - SSI0CLK
   // TODO:更改此选项以选择您正在使用的端口/引脚。
   //
   GPIOPinTypeSSI (Example_GPIO_SSI_base、Example_PIN_SSI_CLK |
                  Example_PIN_SSI_FSS | Example_PIN_SSI_RX |
                  Example_PIN_SSI_TX);
   GPIOPinTypeSSI (Example_GPIO_SSI_base、Example_PIN_SSI_CLK |
                  Example_PIN_SSI_RX | Example_PIN_SSI_TX);

   //
   //将 SSI 模块配置为 Motorola/Freescale SPI 模式3:
   //极性 = 1、SCK 稳定状态为高电平
   //相位    = 1、数据在第一个时钟边沿发生变化并在第二个时钟边沿捕捉
   //字大小= 8位
   //
   SSIConfigSetExpClk (SSI0_BASE、SysCtrlIOClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MODE_3、
                      SSI_MODE_SLAVE、SysCtrlClockGet ()/64、8);
   
   //
   //启用 SSI0模块。
   //
   SSIEnable (SSI0_BASE);

   //
   //从 SSI 端口读取任何残留数据。  这将确保接收
   // FIFO 为空,因此我们不会读取任何不需要的垃圾。  这在这里完成
   //因为 SPI SSI 模式为全双工模式,允许您发送和
   //同时接收。  SSIDataGetNonBlocking 函数返回
   //返回数据时为"true",未返回数据时为"false"。
   //“非阻塞”函数检查接收中是否有数据
   // FIFO、如果没有、则不会"挂起"。
   //
   while (SSIDataGetNonBlocking (SSI0_BASE、&pui32DataRx[0]))
   {
   }
   
   //
   //接收未确定。
   //
   while (1)
   {
       //
       //使用“阻塞”GET 函数接收数据。 此函数
       //将等待接收 FIFO 中有数据后再返回。
       //
       SSIDataGet (SSI0_BASE、&pui32DataRx[0]);

       //
       //由于我们使用的是8位数据,所以屏蔽 MSB。
       //
       pui32DataRx[0]&= 0x00FF;

       //
       //显示 SSI0接收到的数据。
       //
       UARTprintf ("'%c'"、pui32DataRx[0]);
   }
(笑声)

我无法作为 SPI 从器件接收数据。 在主模式下、我可以发送和接收数据。

我知道我必须使用正确的引脚(CLK 是输入、FSS 是输入 MISO 是输出、MOSI 是输入)。 我有相应的连接。

我的印象是、引脚复用不正确。 我没有获得主器件提供的时钟信号、没有发生中断。

感谢你的帮助!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我将查看该代码、看看是否有任何问题。 我有时间会回来找你们。
    如需供将来参考、请使用"代码格式"工具在 E2E 上添加代码、这将使阅读更容易。 您可以通过单击"插入代码、附加文件等..."来执行此操作。 链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的回复。 我不知道有什么问题、期待您的调查结果。

    下次我将使用“代码格式”工具:)。

    谢谢您- Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您是否尝试将 CLK 信号多路复用为 IOC_CLK_SSIIN_SSI0、而不是 IOC_CLK_SSI_SSI0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    这就是解决方案。

    我错过了这个细节、感谢您的帮助!

    此致- Frank