This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:在 win10设备管理器中显示为 com 设备的 CC2531 USB 软件狗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/755568/cc2531-cc2531-usb-dongle-shown-as-com-device-in-win10-device-manager

器件型号:CC2531

Hallo、

我已使用幻灯片刷写 CC2531 USB 软件狗。 我想再次刷写它、但 Flashprogrammer 工具无法识别它。  

SmartRF Studio 已识别调试器、但它告诉我没有连接芯片。 调试器指示灯始终为红色、我一直尝试按"恢复"按钮、以及所有这些按钮。

然后、我确认其他用户的 DeviceManager 将器件显示为 CC2531、但在我的 DeviceManager 中、当我将其连接到 PC 时、它显示为简单的 com 器件。

有人是否知道问题可能是什么?