This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/753439/cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA

大家好、

是否有人可以向我们指出  CC2650MODA 的实际 ETSI EN 300 328测试报告或证书?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    请参阅以下相关的 E2E 帖子:

    e2e.ti.com/.../584490
    e2e.ti.com/.../688347

    最棒的
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    下面是我们符合性声明的链接。

    www.ti.com/.../sszq080.pdf

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我们正竭力跟踪 CC2650MODA ETSI 300 328测试报告。

    请将其转发给我们、或提供链接、或让我们参考我们可以从何处获取所述报告。

    有一个 DOC www.ti.com/.../sszq080.pdf 不是我们独立测试实验室要求的。 他们需要一个实际的报告。

    此致、
    Manuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不应该、我们不应该与第三方分享测试报告。 您只能看到“证书”或“文档”。
    您似乎希望向您的测试实验室提供此测试报告。 这是不允许的。 您的测试实验室必须根据标准而非其他实验室测试报告进行测试。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定-请向我发送一个指向证书的链接。 我已经看到过 DOC。

    提前感谢!

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DOC 足以供您参考。 我们仅发布 DOC。它包含已在认证中应用的所有标准信息 、还包含已通知的正文信息、其中包括证书号 证书包含相同的信息(已应用标准+已通知的正文信息)

    随附的是供您参考的 DOC。

    谢谢、

    PM

    e2e.ti.com/.../sszq080.pdf