This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 ZNP Tx/Rx 测试

Guru**** 2980480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/753540/cc2530-cc2530-znp-tx-rx-test

器件型号:CC2530
我们现在正在开发用于制造的 CC2530的诊断功能。    我们是否可以使用 ZNP 协议通过主机应用的 SPI 接口向 CC2530发送命令以进行 Tx/Rx 测试?
顺便说一下,我们是否可以参考任何示例代码,以了解如何通过 SPI 接口升级 CC2530的固件?
 
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算测试射频 TX/RX、我建议您使用 SmartRF Studio 7来处理 TX/RX 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在开发过程中使用 SmartRF Studio 测试射频 Tx/Rx 功能。 但是,很难在制造中应用此方法。 我们想知道是否可以使用 ZNP 协议向 CC2530发送命令来执行 Tx/Rx 功能。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、没有这样的 ZNP 命令来执行 TX/RX 测试。