This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:针对 CC2530修改<AVR/pgmspace.h>

Guru**** 2559820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/752414/cc2530-adapting-avr-pgmspace-h-for-cc2530

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

目标:为CC2530修改为 ATMega328p 编写的 ENC28J60代码(tuxgraphics.org/.../embedded-ethernet-client.shtml)。

问题:  没有用于 AVR/pgmspace.h 的等效库可用于轻松转换。

需要为以下各项设置等效项:

  1. PROG_CHAR
  2. uint8_t
  3. *程序 m_s
  4. PGM_READ_BYTE ()
  5. PROGMEM

我们非常感谢您就此问题提供的任何帮助。 我将使用 IAR 嵌入式工作区来处理8051

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前没有听说过移植此代码的任何努力、但可以随意评估 CC2530软件示例(www.ti.com/.../swrc135) 或 Z-stack 3.0.2、以获取从存储器读取/写入的示例。

    此致、
    Ryan