This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:通过 Zigbee 进行 CC2538和 CC2652通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/752261/launchxl-cc26x2r1-cc2538-and-cc2652-communication-via-zigbee

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:CC2538Z-stack

尊敬的 TI 团队:

我想知道 CC2538的芯片是否是协调器、CC2652是否是终端设备、这两个芯片是否都可以通过 Zigbee 进行通信?

顺便说一下、这两个器件(CC2538和 CC2652)都使用相似版本的 Z-stack (上面的3.0.x)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、他们可以相互通信。