This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:中值带与 CW 的谐波

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1181126/lp-cc2651p3-harmonics-with-cw-at-mid-band

器件型号:LP-CC2651P3

在 CC2651 launchpad 上、在中频带(2.44GHz)下生成 CW 时、我会看到明显的谐波。 这些谐波要低得多/在2.48GHz 时不存在。  这是预期行为吗?

我将在两个频率下包含图。 使用 SmartRF Studio 2.27将 LaunchPad 配置为 CW 在+20dBm 下工作。 launchpad 和分析仪之间有一个10dB 衰减器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是 PLL/分频器杂散、是预期的。

    此致、