This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:需要对4个负载开关进行单独控制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1181150/cc2531-require-individual-control-for-4-load-switch

器件型号:CC2531

您好!  

 当我控制单个负载但打开其他负载时、IAM 尝试使用4个负载开关通过 ztool 控制负载。 我检查 AF 数据请求命令单次加载是否已被选中。

开始时间:2022年12月17日下午3:12:14

03:13:35.27 COM6 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
DstAddr:0xFC5A
DestEndpoint:0x03
SrcEndpoint:0x01
clusterid:0x0006
TransID:0x01
选项:0x02
半径:0x07
Len:0x03
数据:... (0x01、0x01、0x00)

03:13:35.28 COM6 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
状态:afStatus_Success (0x0)

03:13:35.28 COM6 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
状态:afStatus_Success (0x0)
端点:0x01
TransID:0x01

03:13:35.39 COM6 ZDO_SRC_RTG_IND (0x45C4)
DstAddr:0xFC5A
继电器计数:0x00
继电器列表

03:13:35.41 COM6 AF_INVING_MSG (0x4481)
组 ID:0x0000
clusterid:0x0006
SrcAddr:0xFC5A
SrcEndpoint:0x03
DstEndpoint:0x01
WasBroadcast:0x00
链接质量:0x59
SecurityUse:0x00
时间戳:0x003683DE
TransSeqNumber:0x00
Len:0x05
数据:… (0x08、0x01、0x0B、0x00、0x00)
 e2e.ti.com/.../zigbee.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个负载是否使用不同的端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用不同的 DestEndpoint 进行控制、在下图中、我使用 destEndpoint 作为3来控制第三个负载、但另一个负载也会打开。 请检查我的 AF 数据请求命令、如果命令中有任何更改、请咨询我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否设计了四负载器件? 如果是、您可能需要先检查应用程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我从网上购买交换机、我将同一个交换机连接到 zigbee2mqtt 工作。精细的负载是单独控制的、但我通过 z 工具连接到 CC2531、以便在我为一个端点发送命令时单独控制另一个负载是触发的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器来检查使用 Zigbee2MQTT 和 ZTool 之间的区别、以了解具体情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有按预期控制器件的设置?  如果是、我建议您监听该网络以 捕获如何正确发送单独控制负载的数据包。  否则、您应联系4负载开关的制造商或查找有关此产品的更多文档、以进一步了解器件的运行方式。

    此致、
    Ryan