This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:2.4GHz 时 CC1352P 的最佳源阻抗数据

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1180886/cc1352p-optimum-source-impedance-data-for-cc1352p-at-2-4ghz

器件型号:CC1352P

尊敬的 TI 专家:

 我们正在尝试提高最小 Rx 灵敏度、但我们似乎没有找到 CC1352P Rx LNA 的最佳源阻抗数据。 您能否指出我们可以在哪里找到2.4GHz 的最佳源阻抗数据?

 谢谢。

元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC1352P 上的2.4GHz、Rx 灵敏度非常稳定;不需要阻抗源数据。

    您是否已从 LAUNCHXL-CC1352P-2复制了参考设计?

    您今天的灵敏度如何?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们复制了参考设计。 传导传感率为-97~-98dBm 左右、而在数据表中、典型的 Rx min 传感器。 如您所知、ZigBee (IEEE 802.15.4)的值为-100dBm。 我们希望最后一次尝试对其进行改进。

    您提到过、对于2.4GHz (2.405~2.48GHz)、Rx 灵敏度非常强大。 我认为、良好的噪声系数圆可以轻松覆盖所有频率范围。  由于我们希望对其进行微调、如果您能与我们分享一些建议、我们将不胜感激。

    另外一个需要理解的问题是、按照 TI 的意愿使用前导码时、是否已经涉及通道估算或时间同步的任何默认信号处理?

    谢谢。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用0402或0201无源组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用0402尺寸的 L 和 C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-CC1352P-2值基于0201无源器件。

    您能否尝试 L13:1.5nH 和 L14:2nH、因为它们是0402无源器件使用的值?