This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:运行时对象视图(ROV)

Guru**** 2587305 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179072/cc2652p7-runtime-object-view-rov

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我正在尝试使用 ROV 来监控运行时任务堆栈使用情况。 但无法查看 ROV。 如何启用它? 是否需要安装任何插件?

我使用的是 IAR Embedded Workbench 版本8.50.9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我假设您已经尝试 了 BLE5-Stack 调试指南中的指令?  您正在使用哪个特定的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 和编译器版本?  您能否提供尝试启用/打开调试会话中的 ROV 的屏幕截图?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 BLE5-Stack 调试指南中的指令、但未成功使用。 我使用的是"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29" SDK 版本。 IDE 版本如下:

    请在下面的屏幕截图中找到我在 TI-RTOS 下获得的选项、我需要使用其中的哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在似乎可以访问 ROV 模块、并可以进一步研究通过.syscfg 文件启用的任何选项。  您可以在屏幕截图底部的窗口中查看参数。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。