This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:优化网格化

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1179080/cc2652r-optimize-mesh-formation

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我是否可以更改网格化形成的逻辑。 我更希望设备形成比弱强和单跳更强、更优跳的网状网络。

例如 ,设备[ ZCD、ZR_A、ZR_B],括号中设备之间的 RSSI

而不是下面显示的网状网络、
ZCD -> ZR_A (-70)
ZCD -> ZR->B (-40)

我更喜欢这样的东西
ZCD -> ZR_B (-40)
ZCD -> ZR_B (-40)-> ZR_A (-40)

如果可以,我该怎么做? 感谢您的任何建议。


谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee 应用无法控制路由、因此您无法对此执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    Zigbee 路由层包含在预构建的 Z-Stack 源库中、用户无法对其进行修改。  此外,没有任何定义可用于修改所述的路由行为。  请记住、Zigbee 路由还具有自愈属性、允许其在主选项失败时沿单独的路由发送消息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这种映射是什么?它的意义是什么?

    // LQI to Cost mapping
    #define MIN_LQI_COST_1  12     //24
    #define MIN_LQI_COST_2  9      //20
    #define MIN_LQI_COST_3  6      //16
    #define MIN_LQI_COST_4  4      //12
    #define MIN_LQI_COST_5  2      //8
    #define MIN_LQI_COST_6  1      //4
    #define MIN_LQI_COST_7  0      //0

    有人提到它用于关联、而在其他地方使用
    // Minimum lqi value that is required for association
    uint8_t gMIN_TREE_LQI = MIN_LQI_COST_3;

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件与 DO 关联的最低 LQI 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您能帮我了解这意味着什么。 假设我有一个大网状网络,并且我必须通过多个跃点配对,在这种情况下,我应该使用更高的设置(min_LQI_cost1 = 12)或更低的设置(min_LQI_cost_6 = 1)?

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常使用较低的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    min_LQI_cost 是最佳链路、min_LQI_cost 是最差链路。  因此、MIN_LQI_CEST_1/2是严格的关联要求(需要强链接)、而 MIN_LQI_CEST_6/7允许更宽松的参数(允许弱链接)。

    此致、
    Ryan