This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:识别连接到 Launchpad 的 cc2652芯片

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173209/cc2652r-identify-cc2652-chip-connected-to-launchpad

器件型号:CC2652R

您好!

是否有方法可以使用命令行工具识别连接到 Launchpad 的芯片。 CLI 设备检测 器似乎连接 launchpad 而不是连接芯片。  

然而,Smart RF Studio 7告诉我连接了哪个芯片,所以我知道应该有一种编程方式/CLI 来执行此操作,您能不能共享有关此操作的任何信息?

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    以下是 Smart RF Studio 7Uniflash 的文档链接。  虽然 detect-devices 命令将返回 LaunchPad 类型、但您可以选择存储器模式来读取 FCFG1 USER_ID (位于0x50001294)、该模式将为您提供富有洞察力的器件信息、例如协议、cc13xx/ccc26xx、高 pA 和版本、从而帮助您区分器件

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    需要另一个更新、我可以使用存储器模式获取所需的信息。
    但是、存储器模式要求我传入配置 xml。

    我需要知道正确的芯片组、以便通过正确的 xml。 我已经看到此信息可从 TRM 的 ICEPick 寄存器中获取。 我是否可以使用任何指南或示例脚本获取此信息?

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICEPick 包含器件标识寄存 器、该寄存器是根据 IDCODE 指令(TRM 的第6.3.2.5节)进行扫描的。  这是符合 IEEE 1149.1规范的 IEEE 标准指令。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已经确定这是必须扫描的内容、但不确定我们如何实际发送这些指令并获取 LaunchPad 的值。
    有没有关于如何执行此读取操作的命令行说明或指南?

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OpenOCD 是第三方调试器、在命令行上支持 XDS110和 IDCODE 指令。  鉴于 SmartRF Studio 7源代码不公开、这可能是一个有用的参考。

    此致、
    Ryan