This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:尝试下载 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 版本5.40.00.40会导致出现网页404错误(TI 支持聊天建议我在此论坛上发布我的问题)

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1182588/cc2652p-trying-to-download-simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-version-5-40-00-40-results-in-webpage-404-error-ti-support-chat-recommended-i-post-my-problem-on-this-forum

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我需要根据 CC2652P 为项目编译固件、但首先需要下载 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 版本  5.40.00.40。但是,此版本以及其它版本的许多下载链接都不起作用。  访问下载链接会导致错误:

我们似乎遇到了一些阻力。

(抱歉,找不到您要查找的页面。)

我需要 MacOS 版本、但正如我说过的、到目前为止、没有骰子。 我尝试了 Windows 下载,同样的问题。 经过几次尝试后、我让 Linux 版本正常工作、但我实际上没有用到这个版本。  

TI 支持部门建议我在这里发帖、看看"特别工程师"是否有办法提供他们可能拥有的文件的备份。  非常感谢您在获取 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40.app.zip 文件方面提供的任何帮助。

我再次选择以下选项:

我 收到404错误、而不是被重定向以填写发布表单。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在查看版本5.40.0.40下的每个下载的链接地址后注意到的另一个问题是、我尝试的每个不起作用的下载的站点路径不同。

    每个正常工作的链接都有起始路径: https://dr-download.ti.com/secure/software-development/software-development-kit-sdk/

    出现404错误时失败的每个链接都会忽略上一路径 "文件夹">dr-download.ti.com/.../中的"secure"文件夹

    我已经针对多个 SDK 版本和不同的主机操作系统版本进行了此检查、所有检查结果都与 URL 路径中省略了"secure"文件夹相同。

    这将解释我收到的404错误、因为这似乎表明目的地不可用。  

    此外、

    我复制了导出控制表单、从 下载有效的可用链接重定向路径、并使用 MacOS 版本 Simplelink SDK 5.40.00.40的路径对其进行了编辑。 我成功地为 MacOS 版本5.40.0.40填写了导出控制表、但我再次单击下载链接后、收到了相同的404错误。  

    这些文件 似乎缺失或 此处出现其他服务器错误。  

    是否有人可以向我提供此 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试从 CCS->Resource Explorer 安装 SDK。 我只需测试它、就可以用这种方式安装5.40.40。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我从 Resource Explorer 中打开了软件包管理器、似乎可以从那里成功安装。 非常感谢您的建议。  

    谢谢、

    Brian