This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530EMK:CC2530EMK

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2530EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/613758/cc2530emk-cc2530emk

器件型号:CC2530EMK
Thread 中讨论的其他部件:CC2530Z-stack

您好!

此模块能否与任何 TI 微控制器直接连接?

数据吞吐量是多少?

从微控制器读取的数据是否可以发送到该模块并由另一个模块接收?

此致、

水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2530支持 UART 和 SPI、因此您可以使用这两个接口与其他 MCU 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要单独对 MCU 和 CC2530 EMK 进行编程? 还是可以通过主机 MCU 对其进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的 MCU 是什么意思、但您需要单独对 CC2530EMK 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当使用 SPI/UART 连接主机控制器并将数据从主机控制器发送到 CC2530EMK 时、下一个套件将进一步接收这些数据;如何进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CC2530EMK 上运行 Z-Stack ZNP?