This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2630:具有 CCS 7.2的 TIMAC 堆栈

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/613721/ccs-cc2630-timac-stack-with-ccs-7-2

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件:TIMAC

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的一位客户正在使用 CC2630、因此他们的应用基于802.15.4堆栈、因此他们需要使用 TI TIMAC。

http://www.ti.com/tool/timac 上的 TIMAC 堆栈  (2015年3月26日) 为1.5.2版、仅提供 IAR Workbench IDE 的示例和库。

他们使用的是 TI 最新的 Code Composer Studio 7.2。  我们是否可以访问任何 TIMAC 堆栈或可与 CCS 7.2一起使用的示例应用?

非常感谢。

请注意、

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、TIMAC 只能由 IAR 构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在内部跟进此问题。