This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:Contiki 不能#39;t 在 CC2630上工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/610760/cc2630-contiki-doesn-t-work-on-cc2630

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你好!

我获得了最新版本的 contiki (通过 git clone --RECURSIVE github.com/.../contiki.git)

然后、我在/examples/cc26xx 上构建默认示例、并将.bin 加载到 CC2630和 CC2650板。 我在 CC2650板上看到射频数据包、但在 CC2630上看不到。

是否有人知道 CC2630上不起作用的 contiki 代码有什么问题? 或者、CC2630和 CC2650在 contiki 中的射频部分有何区别、以便我可以缩小问题查找位置的范围。

谢谢、

Serdar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定这是否是由最新 Contiki 代码引起的问题。 您可以尝试将其升级到较旧版本、以查看其是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过较旧的版本、我遇到了相同的问题。 我不确定是什么问题、但可能是因为 board.h 引脚映射。 奇怪的是、例如、如果我在 Board_IOID_KEY_xxx 上使用"IOID_UNUSD"、我可以停止它在 CC2650EVM 上的工作(我使用的是5x5 SoC)。 这是一个非常奇怪的问题、我无法将引脚映射与射频功能相关联。 它也可能是.config 的组合。

    您是否遇到过类似的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码是否正常工作。 CC2650EVM、但不在您的定制 CC2650板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码在 CC2650上工作正常、但在 CC2630芯片上不工作。  

    CC2630是我的定制板。 如果我安装 CC2650、则代码在定制板上工作、但如果我安装 CC2630、则射频部件不工作。 我仍然可以在 CC2630上获取引脚中断、计时器等(通过 IAR 查看)、但射频部件不工作。

    我有一个1.5年的 contiki 项目、contiki 在 CC2630上也能正常工作、但除了 CC26xxware 和一些新功能之外、我看不到这种差异。 您认为问题应该与 cc26xxware 有关吗? 您是否有任何 CC2630板来验证 CC26xx-web-demo 示例在 CC2630上是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC26xxware driverlib/chipinfo.c 出错了

    从第146行开始:
    情况0xC:
    芯片类型= CHIP_TYPE_CC2630;
    情况0x1:

    它需要:
    情况0xC:
    芯片类型= CHIP_TYPE_CC2630;
    中断;
    情况0x1:


    否则、它会获得错误的芯片类型、无法进行正确的射频初始化。

    固件上的初学者错误导致我2周:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享。 我将尝试将此补丁更新到 Contiki GitHub。