This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/611502/cc2538-cc2538

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2592

我 已经使用 CC2538+CC2592设计了定制板、 我使用的 BOM 与参考设计中相同、但我的设计是2层1.6mm 厚板。 我得到的范围太低。 室内温度范围大约 为6-7 mtrs、我的温度过低。  随函附上 PCB 的屏幕截图。 如果有人能帮我解决问题、那就太棒了  

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Design_5F00_Screenshot.docx

我们是否需要在 PCB 天线和外部天线插孔的前面添加一个 PI 网络 以实现阻抗匹配  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanchan、

    将参考设计的设计从4层更改为2层是一项比听起来更复杂的任务。 CC2592层厚度很敏感、因为它对其接地连接的阻抗非常敏感。 与2层电路板相比、顶层和接地层之间距离小得多的4层电路板会产生更小的电感(阻抗)、因为距离较高。

    如果建议在您的硬件上执行测量、您需要确认射频信号强度(应为20dBm)、然后在频谱分析仪上应该是干净的。 (功率放大器有时会开始振荡)

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您 的回答。 我将检查这些参数并返回给您。  正如您提到的、CC2592对电路板厚度非常敏感、BAT 可能会像我的情况那样糟糕。 它几乎只有6-7米。此外、对于 PCB 厚度、我还尝试将 RF 轨道保持为50欧姆。 我使用 Avago -AppCAD 进行阻抗计算、因为我的是共平面波导类型、 因此计算结果为。  

    1. 天线馈线的轨道宽度为30mil , 任一侧的轨道宽度为6mil

     基本计算( 电路板厚度- 1.6mm、E- 4.6、  任一侧的铜轨厚度-.035mm、 层间距离- 1.52mm)  

     

     但我试图将 互联网上其他工具的输出与之关联起来,这种情况更令人困惑,似乎有很大的差异。  我将要求您查看我的 PCB 布局(尽可能保持大致相同) 、以帮助我改进。  

    e2e.ti.com/.../1602.PCB_5F00_Design_5F00_Screenshot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanchan、

    是的、如果 PA 正在振荡、所发生的情况是 PA 将在某个频率(随机且由布局决定)下生成大量射频能量。 此射频能量将与您所需的信号混合、并在许多频率下产生大量杂散。 这将有效地使 PA 完全饱和、所需信号的总体增益将显著降低。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      如果您可以 查看我的 PCB 并建议我可以改进的方面、我已经设计了该板并 与 以前的板相比进行了大量更改、我将会有所帮助。 希望获得更好的结果。   我持有 PCB 制造、因为我认为 最好由 TI 专家进行审查。  您的评论和改进点将为我提供所需的信心。  

    我附加了板 RF 部分的屏幕截图,我不确定是否可以打开文件。 如果不能 、则可以重新发送 相同的内容。 如果需要、我甚至可以发送光绘文件。  

    此致  

    Kanchan