This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何设置 ZDP 匹配描述符请求

Guru**** 2600035 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/610525/cc2530-how-to-setup-zdp-match-descriptor-req

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我正在使用我的设备、Yikai 先生一直在帮助我。

我尝试在器件中定义以发送 ZDP 匹配描述符请求、我尝试包括在 ZDO_STATUS_CHANGE 上调用 ZDP 匹配描述符请求、  但我不能这么做。 有人可以帮我吗?

 BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明一下您的意思、您无法做到这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai 先生、
    我想在加入过程中将 ZDP 匹配关键字请求从我的器件(基于项目 Simplesligth 的 ZR)发送到网关(TI ZC)。
    在 DeviceAnnucce 过程之后、我尝试在 ZDO_Stautus_change 上实施。

    您是否可以建议、如何调用函数来发送 zDP 匹配描述符请求?

    BR
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您的代码并使用它来详细阐述您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai 先生、您能看到我的帖子是不是很好。

    if (事件和 SYS_EVENT_MSG)

    while (((MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t *) osal_msg_receive (zclSampleLight_taskID)))

    switch ( MSGpkt->HDR.event )

    案例 ZCL_INVING_MSG:
    //传入的 ZCL Foundation 命令/响应消息
    zclSampleLight_ProcessIncomingMsg((zclIncomingMsg_t *)MSGpkt);
    中断;
    案例 ZDO_State_change://由 ASA 编写

    ZDUP_AnnounceNewAddress();
    ZDP_MatchDescReq ();//它´s 不工作

    中断;

    我在 Device_Annce 函数之后尝试调用 ZDP_MatchDesReq、但编译该函数时遇到问题。 正如您所看到的、我以两种形式声明、但总的来说、IAR 编译器不允许继续。

    BR
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 ZDO_STATUS_CHANGE 中调用 ZDP_MatchDescReq ()时、您会使用哪些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用这个来称呼:

    ZDP_MatchDescReq (zAddrType_t * dstAddr、uint16 nwkAddr、
    UINT16 profileID、
    字节编号群集,CID_t *InClusterList,
    字节编号群集,CID_t *OutClusterList,
    字节安全性启用);

    但 IAR 使所有这些参数变得复杂、正如未声明的那样。
    BR
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、zcl_EZModeSendMatchDescReq 向您展示了 eZ-Mode 如何在 Z-Stack Home 1.2.2a 中使用 ZDP_MatchDescReq。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、´ll、非常感谢您的参与。

    BR
    Alex