This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:外部电源和输入/输出电压

Guru**** 2389990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/610880/cc2650emk-external-power-supply-and-input-output-voltage

器件型号:CC2650EMK

大家好!

我将单独使用 CC2650EMK 而不使用 SmartRF 板。 我想确保使用正确的电压电平、因此我有一些问题:

1) 1)能否使用此连接为模块供电?

GND:P1-1 (连接器1引脚1)

VDD 3.3V:P2-7 (连接器2引脚7)

2) 2)如果我使用 GPIO 引脚作为输出,它是否在3.3V 时输出逻辑“1”,在 GND 时输出逻辑“0”?

3) 3)如果我使用 GPIO 引脚作为输入,我是否应该将3.3V 用作"1",将 GND 用作"0"?

提前感谢。

此致、

* James *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。
    2.是的。 但逻辑"1"可能仅接近3.3V、逻辑"0"可能接近 GND。
    根据数据表、>0.8V 将被视为逻辑高电平、<0.4V 将被视为逻辑低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    * James *