请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
在测试时、我发现路由 偶尔不 传输数据。 这种现象如下:
1、网络有协调器、路由节点、终端设备。
2、网络拓扑为:
坐标->路由器->终端设备
3、终端设备通常需要 通过路由节点传输数据、 路由器有时不 会传输数据。 这种情况很好。
4、Z-stack 版本:Z-Stack、Home、1.2.2a.44539