This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538控制器中具有过零(交流信号)检测器基准的 PWM 驱动。

Guru**** 2975580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/609211/cc2538-pwm-drive-with-the-reference-of-zero-cross-ac-signal-detector-in-cc2538-controller

器件型号:CC2538

您好!

我们正在开发基于 PWM 的电气器件控制(例如:光源和风扇)。

我们需要使用 CC2538控制器中的过零检测器(EXT 中断)基准来驱动3个 PWM 通道、

CC2538是否有用于控制 PWM 信号的参考代码?