This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538在 RX 模式下的异常功耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/608827/cc2538-abnormal-power-consumption-of-cc2538-in-rx-mode

器件型号:CC2538

您好!

我对 CC2538的电流消耗有疑问。

在 RX 模式下、某些客户的电路板消耗的电流大于正常电路板。
对于正常电路板、消耗的电流为30mA;然而、对于异常电路板、消耗的电流为45mA。
具有异常电流消耗的电路板为450块中的3块。
(电流不仅在 CC2538上消耗、而且在整个电路板上消耗。)

CC2538的电流消耗是否可能比正常电路板大15mA?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您检查这些缺陷板的 IO 引脚上是否存在电流泄漏。