This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:运行 smartlight &智能开关演示

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/607964/cc2530-run-smartlight-smart-switch-demo

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack

您好!

我有2个没有 LCD 或 Joystick 的定制 CC2530EM 板、我想按如下方式运行演示

1个 CC2530EM (EndDevice)作为智能灯运行<--> 1个 CC2530 EM (协调器)作为 SmartSwitch 运行

我的问题是:

1.如何进行发现过程?

1.应从 SmartLight & Switch 项目中删除 LCD 和 Joystick 部件?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:
    如果我们可以在单个 CC2530EM 上运行 smartlight 或 SmartSwitch 演示、或者 EM 只能运行 ZNP 并将 ZAP 留给主机、这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2530可以在独立运行模式下支持所有 ZigBee 器件类型(协调器、路由器、终端设备)、也就是说、您无需在 ZAP-ZNP 模式下运行它。

    如果您使用的是 Z-Stack 3.0、则需要在两个器件上启动 BDB 试运转、以便这些器件形成/加入网络。 您可以在示例应用程序(例如 zcl_samplelight.c)中搜索 API bdb_StartCommissing()以查看如何使用此 API。 您的两个器件都在 ZAP-ZNP 模式下运行吗? 如果是、您可以按照本指南了解如何启动网络:

    sunmaysky.blogspot。tw/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html

    如果您不使用 ZAP-ZNP 模式,则需要通过按钮按压等外部输入调用两个设备上的 bdb_StartCommissing() API,或者您也可以执行类似使用在设备初始化后启动的 OSAL 计时器+事件的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JasonB、

    非常感谢您的回复。

    让我更详细地说明一下设置:

    -安装在主板(或屏蔽板)上的 CC2530EM,它是带有 LED、按钮按压和 UART 的 IO 扩展板。

    因此、我认为我的器件以独立模式而非 ZAP-ZNP 模式运行。 正确吗?

    我还有一些问题,希望你能给我启迪:)

    根据您的回复、CC2530EM 可以运行独立模式、这意味着它能够在 Z-Stack 3.0中运行所有示例项目。 正确吗?

    2.如何在智能光源项目中禁用 LCD 和操纵杆并声明外部输入?

    如何在 CC2530中启用 UART 以进行调试?

    非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、是的。
    2.您可以从 smartlight 项目选项中的"定义符号"中删除 LCD_supported=debug 以禁用 LCD。 对于 Joystick 并声明外部输入、您必须修改 hal_key.c 才能执行此操作。
    3.尝试参考 sunmaysky.blogspot。tw/.../how-to-use-two-uart-ports-in-cc2530-z.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 YiKai Chen。

    我将按照您的指示进行操作。