This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:2.4GHz 无线 MCU

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2541, CC2533, REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/607278/cc2530-2-4-ghz-wireless-mcu

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2541CC2533RemoTI

CC2530的哪些引脚应用于 I2C 接口?
由于紧急情况,请立即回复。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它似乎仅在 CC2533和 CC2541中提供 I2C。

    在 CC2533和 CC2541上、I2C 模块连接到引脚2和3、并使用到的 P2中断

    CPU。 如果 I2C 模块不使用引脚2和3、则它们也可被控制为两个 GPIO 引脚。

     更多详细信息、请参阅 CC253x 的 I2C 用户指南(SWRU191)部分。

    CC253x 器件提供2线调试。

    两线制调试接口允许对片上闪存进行编程、并提供对存储器的访问

    和寄存器内容以及调试功能、例如断点、单步执行和寄存器修改。

    调试接口在期间分别将 I/O 引脚 P2.1和 P2.2用作调试数据和调试时钟

    调试模式。 这些 I/O 引脚只能在器件未处于调试状态时用作通用 I/O

    模式。 因此、调试接口不会干扰任何外设 I/O 引脚。

       有关更多详细信息、请参阅章节- CC253x 的调试接口用户指南(SWRU191)。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 RemoTI 堆栈中使用 SW I2C 驱动器、您可以将任意两个引脚配置为 I2C SCL/SDA 引脚。