This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530ZDK-ZLL:如何使用 CC2530ZDK 调试 CC2530EM

Guru**** 2528490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, CC2530, Z-STACK, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/648674/cc2530zdk-zll-how-to-debugging-cc2530em-with-cc2530zdk

器件型号:CC2530ZDK-ZLL

尊敬的先生

我有带1) SmartRF05EB、2) CC2530EM、3) CC 调试器的 CC2530ZDK。

我已阅读 CC2530 ZigBee 开发套件用户指南和 SmartRF05评估板用户指南,但我没有了解如何通过 CC 调试器使用 CC2530ZDK 调试 CC2530EM 板。

是否有人可以分步分享如何调试 CC2530EM。

我需要以下主题的帮助:

1) 1)在 smartRF05 EB Like 中连接 CC 调试器的位置- USB 调试或 ex SoC 调试

2) 2)我可以通过哪个软件对 CC2530EM 或调试进行编程。

3)使用 SmartRF05EB 调试 CC2530EM 的过程。

我已为我的连接连接连接了电路板、请验证它。

提前感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF05可以调试 CC2530EM。 为什么要将 CC 调试器连接到 SmartRF05?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我如何使用 smarttrf05调试 CC2530EM。
    可以分步发送过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 Z-Stack 文档文件夹下的 Z-Stack 示例应用用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamlesh、

    请参阅 SmartRF05板的用户指南。

    www.ti.com/.../swru210a.pdf

    如 YK 所述、当您有 SmartRF05可用时、不需要 CC 调试器、也不应使用它。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    感谢您的回复。

    我在帖子之前已经阅读过此文章、但问题仍未解决。

    我已经在 PC 中安装了 Smart RF Studio 7。当我使用 连接器 P12上的 USB 电缆将 SmartRF05EB 连接到计算机时。 但在 设备管理器中、它不会被计算机检测到。 因此、我无法将 SmartRF05EB 连接 到计算机。因此我有连接 CC 调试器。

    将 SmartRF05EB 连接到计算机的基本步骤可能是错误的、或者我不知道。我还尝试了笔记本电脑内部和外部 USB 2.0集线器的不同 USB 插槽。我还检查了我的打印机的 USB calbe 是否正常工作。

    当我将 CC 调试器与 PC 连接时、会在设备管理器中看到它、但使用 USB 电缆无法检测到 SmartRF05EB。  

    我们能否通过视频通话或 Skype 通话进行连接以进行基本的步骤检查、或请描述如何使用电路板的硬件详细信息分步运行电路板。我使用 SmartRF05EB 修订版1.8.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在 PC 和 SmartRF05之间连接 USB 电缆时、您的 PC 是否会弹出未知设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、PC 未检测到任何 USB 设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用另一台 PC 进行测试、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我已在3台 PC 中尝试但未检测到(在所有3台 PC 中、未安装任何 TI 软件)。
    电路板可能存在任何硬件问题、或者我在错误的插座或插孔(P12)上插入 USB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 SmartRF05似乎已损坏。 您是否从 TI 网上商店购买了它? 如果是、您可以从 www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html 申请更换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 Windows 7 64位、并且已经在线下载了 SmartRF Studio、更改了开发套件以及更改了多台计算机、但我们仍然无法获取驱动程序来识别我们所连接的套件。

    请参阅以下设备驱动程序屏幕截图。

    在印度、TI 似乎没有提供任何本地支持、与经销商沟通只是浪费了我们的时间。 因此、我们真诚地敦促您在此处提供解决方案。 可能是远程桌面会话可能是一个好主意。

    期待在尽快解决此问题方面提供一些帮助。

    谢谢

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该从 SmartRF05EB 上断开 CC 调试器的连接、并在桌面和 SmartRF05EB 之间连接 USB B 型电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我们已经完成的工作。 已从 DK 和 PC 之间移除 CC 调试器。

    由于我们使用的是 Windows 7 64位、操作系统是否可能会成为一项挑战?

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的桌面是 Windows 7 64位,我没有看到类似的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    真是个好消息!

    但这就提出了这样一个问题:如果 SMARTRF05未安装驱动程序、那么为什么仍然无法识别该套件、那么这可能是一个挑战?

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时、USB 插座无法提供足够的电源、因此请尝试断开所有其他 USB 设备的连接、并仅让 SmartRF05EB 再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我们通过外部电源为器件供电。 此外、我们还尝试删除所有其他 USB 设备并尝试。 仍然没有区别。

    还有其他建议吗?

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议在将 SmartRF05EB 连接到计算机之前安装 SmartRF Studio。 安装过程将包括 PC 应用与电路板通信所需的 USB 驱动程序。 您是否在 Windows 上安装 SmartRF Studio?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    这是我们看到的误差。

    您能帮助我们了解什么是"必需资源"吗?

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 Windows 系统上安装 SmartRF Studio?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已安装。

    还安装了闪存编程器。 和 usb_cdc_CC2511.inf 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 www.ti.com/.../swru208b.pdf 中的第10章 以重新安装驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    我们已经多次在多台计算机上安装并重新安装了驱动程序。

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 IAR、您能否下载并调试 CC2530DK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、当我们按下"下载"和"调试"按钮时、会显示"没有任何器件检测、请选择器件"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时 USB 电缆损坏可能会导致类似问题。 尝试更换新的 USB 电缆以重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已使用我的打印机测试过电缆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一 CC2530DK 是否可以在另一台桌面上正确识别并正确安装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    总之、电缆正常、驱动程序已在多台计算机上安装多次、使用的所有 PC 都是 Windows 7 64位、我们也尝试了不同的套件、但我们仍然无法解决问题。

    您能建议后续步骤吗?

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着它也不能在其他 Windows 桌面上工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的 YK。

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以找到 Windows 10桌面来测试此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    所有开发人员计算机都是 Windows 7、我们尚未升级到 Windows 10。 不确定您在这里的思考过程。

    如果这有助于思考过程、我们可以尝试使用 Linux。

    尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Windows 7 64位或 Windows 10版本上使用 CC2530DK 不会出现问题。 我不知道为什么您无法在 Windows 7上进行此操作、因此我建议您先找到 Windows 10桌面以验证您的 CC2530DK 是否良好。 如果仍然无法正常工作、我建议您从 www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html 申请更换