This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530EM:如何在适用于 CC2530的 Z 协议栈3.0.1中使用主引脚配置。

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/652369/cc2530em-how-to-use-main-pin-configuration-in-z-stack-3-0-1-for-cc2530

器件型号:CC2530EM
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2530

您好!

我想在 IAR 中重新编译项目文件 C:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.1\Projects\Zstack\ZNP\CC253x\ZNP、以使用 Z stack ZNP 接口规范 pdf 中给出的主引脚配置。 在主引脚配置中

TX - P1.6

RX - P1.7

CT - P1.4

RT - P1.5

请帮助我如何在 IAR 中执行此操作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我需要引脚配置、

    P1.6 - TX
    P1.7 - RX
    P1.4 - CT
    P1.5 -右
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    躯体请帮助、我尝试了代码中的一些更改。 这似乎都不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个人都在哪里?!! 无论如何、我自己也能找到它、如果有人希望在 CC2530中使用端口1代替端口0用于 UART、您可以随意提问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您只需将 ZTOOL_P1更改为 ZTOOL_P2即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 :)