This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5438:用于 CC2520EM 的 Z-Stack

Guru**** 2751595 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/652811/msp-exp430f5438-z-stack-for-cc2520em

器件型号:MSP-EXP430F5438

由于我想使用 CC2520EM 在 MSP-EXP430F5438板上重新编译现有应用、我想从 TI 网站下载最新版本的 Z-Stack:

http://www.ti.com/tool/Z-STACK

但是、由于它仅提供 Z-Stack v.3、因此我无法再为 CC2520EM 找到 Z-Stack (因为唯一支持的版本是 CC2592 和 CC2590)。

由于我们将此实验板仅用于教学用途、因此在我们的实验中、如果我们可以使用支持 CC2520的早期 Z-Stack、则这不是一个重大的安全缺陷。

在互联网存档中、我发现 Z-Stack 2.5.1支持 MSP-EXP430F5438与 CC2520:

https://archive.fo/655IT

我的问题是:

有人是否有该文件

swrc128.zip (20MB)-包含 ZStack-EXP5438-2.5.1.exe

其中包含用于 EXP5438的 Z-Stack?

如果有人、您可以在此处上传吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 2.5.1已停产、无法公开下载。 我建议您联系 TI 当地代表、了解他们是否能帮助您解决问题。