请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 主题中讨论的其他器件: SEGGER
您好!
我们正在使用 CC2538SF23、并尝试使用 J-Link Ultra+和 J-Flash 对其进行编程。
我们发现、一旦我们设置调试锁定位、下次我们开始对器件进行编程时、J-Flash 软件会检测到调试锁定位已设置、但无法(擦除和)取消保护器件。
如果我们使用 SmartRF06和 TI 的闪存编程器2、我们可以成功取消芯片的安全保护。
是否有人有关于 J-Link 的更多信息、以及它是否能够取消 CC25512的安全保护? (我还联系了 Segger 支持、jsut 希望能快速回答!)
谢谢、
标记