This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:不带 CC2591的 CC2530可以将数据发送到3米远的室内、这是不是问题了?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/650085/cc2530-cc2530-without-cc2591-can-send-data-to-3-meter-away-indoor-nothing-more-is-it-ok

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2591、、

你(们)好

不带 CC2591的 CC2530可以将数据发送到3米以外的室内、这还可以吗?

没有范围扩展器的室内范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是异常的。 它至少应为30-50米。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有范围扩展器、您确定它是异常的吗?
    请帮助
    我该怎么做
    软件中是否有任何可更改范围的内容?
    我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不带 CC2591的 CC2530可以具有30-50米的视线传输。 您应首先确保您的硬件正常。 它与软件没有太大关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IM 在室内测试,中间有墙壁。
    我的天线是集成在 PCB 上的
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WiFi 调制解调器非常靠近协调器
    它是否会影响范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尝试在 PCB 和 CC2530EM + SmartRF05上运行相同的软件。 如果 PCB 上的性能不佳、则需要检查 PCB 是否存在硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您认为 WiFi 模块可能会影响范围、则可以在测试 CC2530时将其禁用以进行验证。