This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:如何将 CC2531 USB 软件狗用作 OTA 服务器2.0应用程序的 OTA 软件狗?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/649636/cc2531emk-how-to-use-cc2531-usb-dongle-as-ota-dongle-with-ota-server-2-0-application

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

您好!

如何将 CC2531 USB 软件狗用作 OTA 服务器2.0应用程序的 OTA 软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不提供适用于 CC2531EMK 的 OTA 软件狗示例、因此您可能需要参阅 CC2530DB 自行进行移植。