This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:CE 认证:自适应性测试

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/649248/cc2530-cc2592em-rd-ce-certification-the-adaptivity-test

器件型号:CC2530-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2530

您好!  

如果 CC2530/CC2592正在运行、Zigbee 是否需要通过 4.3.2.6自适应性(使用非 FHSS 调制的自适应设备)?

CC2530在默认情况下是否支持 CCA/LBT?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albin、

    ZigBee 必须获得"宽带调制"认证、在欧洲限制为10dBm。

    BR、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    从 EN300328测试规范中2.4GHz 的 CE 测试中、我们可以找到 有关自适应性的课程。

    4.3.2.6自适应性(使用非 FHSS 调制的自适应设备)

    根据我对 Zigbee 的理解、它在默认模式下支持 CSMA/CA、这意味着射频将使用 CCA 在 Tx 之前监听通道。

    如果 CCA 值大于设置值、TX 将在经过一段时间后再试。

    因此、我认为它与 测试规范中提到的自适应性具有相似的功能、这意味着客户可以将 Tx 功率设置为大于+10dBm、如果他们能够通过 自适应性测试。

    请仔细检查。

    谢谢。

    徐克托

    此致。