This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何将 CC2530配置为在 DSSS 模式下工作、以及如何进行测试

Guru**** 2601595 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/647807/cc2530-how-to-config-cc2530-working-in-dsss-mode-and-how-to-test-it

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!  

我看到 CC2530在规范中具有 DSSS 模式、如何设置它在该模式下工作、以及如何测试它? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 CC2530上运行 Z-Stack、则默认情况下会启用 Z-Stack。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、YiKai Chen、
    感谢您的回复。 您能告诉我有关此模式的测试步骤吗? 我们的客户发现 DSSS 模式下的抗干扰能力与 GFSK 相同、DSSS 模式下的抗干扰能力是否更强?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未执行任何独立步骤来测试 DSSS、因此我无法提供建议。 此外、DSSS 和 GFSK 有两种不同的模式、它们有各自的优缺点。 我不知道如何比较它们。