This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:用于 PA 的射频电场

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1183151/cc2652p-rf-fron-ent-for-pa

器件型号:CC2652P

您好 TI!

查看一些设计、我发现:

对于 CC1352-P2、射频前端为:

对于 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24_10dBm 射频部分原理图:

平衡-非平衡变压器组件值。  

我可以为我的定制设计采用哪些平衡-非平衡变压器值?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc、

    这取决于实现最大效率所需的输出 TX 功率。  +14至+20dBm 您将使用 LAUNCHXL-CC1352P-2设计、而+6至+10dBm 应参考  CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24_10。

    此致、
    Ryan