This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何设置调试串行端口?

Guru**** 2541400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/739477/cc2538-how-to-set-the-debug-serial-port

器件型号:CC2538

尊敬的所有人

    如何设置调试串行端口? 我 将 PA0和 PA1直接连接到 TTL 的 USB 端口调试工具、但没有打印日志、而且开发板上的 PA0和 PA1连接到 USB 芯片 PL2313、也没有打印。

    那么,是否有任何必须设置的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 CC2538上运行了哪个 FW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您能否向我们提供有关您在设备上运行的 FW 的更多信息?

    谢谢、
    AB